This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:当 F3 Focus 在 CCS 中点击时、主应用程序跳转到错误的库源文件

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/965718/msp430fr2355-main-application-jumps-to-wrong-library-source-files-when-f3-focus-hit-in-ccs

器件型号:MSP430FR2355

我已经在编译器论坛上发布过此帖子,但决定在这里发布,而且该论坛往往不会受到那么多的监视......

CCS V10.0.0.00010

我为一个项目创建了一个库。

然后、我有一个单独的主应用程序区域、我在其中创建代码。  在主应用中、我包含了 并将其指向我的库(.lib)。  我也要指出  我的目标库中的头文件文件夹中。

如果我在应用程序中单击 F3 Focus、我会自动跳转到另一个代码非常相似但略有修改的库。  有人能告诉我我缺少什么吗?????  如何断开编译器链接、使其停止专注于一个库、而是聚焦于我想要的库?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否完全确定您的可执行文件包含的是新库、而不是旧库? 您不会是第一个意外地这样做的人。 捏合:重命名.lib 文件(在文件系统中、而不是在 CCS 中)、重新编译工程并查看发生了什么。

    除此之外、我只会观察到 CCS (真正的 Eclipse)是一个奇怪的怪物[但它非常有用!] 控制信息无处不在。 CCS 论坛由真正了解所有这些内容的人观看、他们似乎反应非常迅速。

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我很确定… 链接器位置指向我要使用的"新建"库。  … 编译器 include 指向我要使用的'new'库....

    我认为这就是所有需要的指针。  我想我将删除编译器指针、构建并使其中断、然后尝试通过将头文件夹中的内容重新添加到编译包含区域来重新关联。

    我认为这种困惑是因为我在应用程序中遇到了一些问题、因此出于沮丧、我创建了一个"垃圾"应用程序项目和一个"垃圾"库项目、并复制了"现实"应用程序/库中的所有文件。  因此,现在他们都有相同的名称,只是不同的位置… 不幸的是,我在“垃圾”中发现了问题, 开始解决了问题,很好… 现在、这已经成为了我对旧"现实"位置的目标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过"相当确定"、我想在新的可执行文件中寻找新库(字符串、函数名称、代码序列)特有的东西。

    在示例中、创建一个新项目并复制内容(在文件系统中)。 我已经看到很多人通过这样做来“修复”东西--大概是他们意外地做了一些甘蔗的设置,创建一个新项目比找到它更快。

    我说"在文件系统中"是因为我使用 Eclipse (我不记得它是否是 CCS)将文件从一个工程复制到另一个工程、而是创建了链接、因此修改一个文件隐式修改了另一个文件。 我确信它正在努力改善我的生活。 我再也不这么做了。

    [编辑次要措辞修正]