主题中讨论的其他器件: MSP430FR5969
您好!
我想知道有关 MSP430fR6877上的 PMM29勘误表的一些问题。
我正在考虑为 PMM29实施权变措施3。
我想使用看门狗计时器。
但是、根据注释、描述的是、如果 WDT 在 LPM2/3/4期间触发 PUC 复位、权变措施3无效、并且将发生锁定。
您能否确认以下问题?
1.我明白我只应注意 WDT 触发、因为在 LPM 期间不会发生所有其他 PUC 触发因素。 我的理解是否正确?
如果我遵循了有关权变措施3的注释、并且程序在 WDT 间隔计时器中断以外的中断期间挂起、我认为除非启用嵌套中断、否则它不能由 WDT 间隔计时器中断复位。
我的理解是否正确?
如果是、在工作站3情况下、是否有方法不启用嵌套中断、而是在中断处理期间重置程序挂起?
此致、
U-SK