你好、论坛
我可以在某个位置详细了解这两个参数
- 开始 PPG 计数(ns)
- 打开 ADC 计数(ns)
执行的操作。 我可以在指南中阅读它的计算方法、但我找不到它们与其他参数的关系。
对于我的特定问题、我设置了:
- 脉冲启动和 ADC 捕获之间的间隔= 10微秒
- 采集持续时间= 80微秒
- 信号采样频率= 4000kHz =>过采样= 20
- 启动 PPG 计数(ns)= 10000 (默认值)
- 打开 ADC 计数(ns)= 3000 (默认值)
在这些设置下、我会看到错误"Turn on ADC Count value is invalid or less than 40 usec"(打开 ADC 计数值无效或小于40微秒)
参数、我可以获得所需的早期和长期采集
- 启动 PPG 计数(ns)= 25000
- 打开 ADC 计数(ns)= 30000
问题是、我对该特定设置的工作原理几乎不知道、也不知道。 尤其是因为它们具有-2.000.000至2.000.000范围。
如何最好地配置这些参数? 它们与差距和持续时间有何关系?
尽管如此-参数“启动 PGA 和偏置计数(ns)”也是如此:-)
提前感谢您。