This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4133:MSP430FR4133IG56 |支持从低功耗模式唤醒电容式触控

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/952533/msp430fr4133-msp430fr4133ig56-support-for-wake-on-capacitive-touch-from-low-power-modes

器件型号:MSP430FR4133

大家好、

我们计划将 MSP430FR4133IG56用于电容式触控按钮。 对于电源按钮、我们需要在触按电源触控按钮时从低功耗模式唤醒?

MSP430FR4133IG56是否支持电容式触控唤醒?

请分享使用 MSP430FR4133IG56进行电容式触控按钮设计的指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Selvaraj、

    MSP430FR4133IG56不支持电容式触控。  您计划如何实施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的。 我明白了。

    现在、我们计划使用 MSP430FR2676TPT。

    该 MSP430FR2676TPT 是否支持通过电容式触控 IO 从低功耗模式唤醒?

    我们计划将电容式触摸 IO 用于产品中的开机按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Selvaraj、

    是的。  下面 是简要说明。

    基本上、您可以在 CapTIvate 设计中心 GUI 中指定哪种传感器将成为"接近唤醒"传感器(也可以手动编辑 CAPT_UserConfig.h 文件)。  但是、您只能将该传感器的第一个测量周期设置为参与接近检测唤醒。  通常使用单通道专用接近传感器、因此工作正常。  当您尝试使用12键键键盘作为接近传感器唤醒时、"开箱即用"无法完成。  但有一个软件权变措施。

    您计划将哪种类型的传感器用作接近传感器的唤醒?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    在 OUT 产品中、我们需要8个电容式触控按钮。 在这8个按钮中、一个是电源开关按钮。

    此上电按钮应支持接近唤醒。 请确认相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Selvaraj、

    是的、没问题。