This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5658:bqStudio 上的定制电池编程器硬件

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/950226/msp430f5658-a-custom-battery-programer-hardware-on-bq-studio

器件型号:MSP430F5658
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

大家好,我在查看 TI EV2300电池编程器设计文件,我注意到它是由 MSP430F552x 系列处理器供电的,但从我看到的情况来看,我发现 F552x 处理器只有两个 i2c/smbus 输入, 我的应用需要三个端口、正是由于这一原因、我使用 F5658制作了定制硬件、因为它具有应用所需的端口、 但是我想知道这个处理器是否能与 bq studio 配合使用,因为它们具有相同的架构,因为他有更多的门...? 我等待任何答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nton、

    这可能是可行的、但可能需要对固件代码进行大量编辑、最终可能无法实现。

    我将与团队中的其他人核实他们的意见。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nton、

    这很难做到。

    要与 bqStudio 通信、您实际上需要了解我们无法提供的 USB 描述符。

    如果您想自己执行此操作、而不想使其与 bqStudio 兼容、我建议您只执行通用操作并使用通用 GUI。

    谢谢!