请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1312R 您好!
我们正在进行低于1GHz 子系统的设计、该子系统需要 CC1312R 可以实现的最大速度。数据表未 明确提到 900Mhz 至915MHz 频率范围下的数据速率?
您能帮助我了解可实现的最大数据速率是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Vinit、您好!
产品文件夹中定义了最大数据速率(数据速率(最大值)(kbps) 4000):
https://www.ti.com/product/CC1312R#product-details
您是否不受任何标准的约束?
例如、TI 15.4 Stack 的最大数据速率为250kbps: http://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13x0_sdk_2_30_00_20/docs/ti154stack/html/ti154stack/ti154stack-overview.html#data-rate-and-phy
您可以在 SmartRFStudio 中找到建议的设置、并查看 rfPacketErrorRate 示例、您将在其中找到高速模式(高达4 MBIT/s)的设置。