This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F149:端口 P1、P2、P3、P4、P5的 VIH 和 VIL 和 P6

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/948492/msp430f149-vih-and-vil-of-ports-p1-p2-p3-p4-p5-and-p6

器件型号:MSP430F149

大家好、

数据表的表5.10显示了端口 P1、P2、P3、P4、P5、 和 P6。
VIH 和 VIL 是什么?
对于 P3.5/URXD0、使用3.3V 电源时的高电平输入电压范围是多少。

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    您可以在第5.6节中找到这些信息、如下所示:

    此致

    Johnson