您好!
我将 msp430fr2633用于我们的电容式触控应用之一。
我使用 GUI 中的 BULKI2C 选项与电路板连接,以调节触摸传感器。
现在、我们需要使用可用的 UART 引脚来使用 UART 选项。
我们将 GUI 中的选项从 bulki2c 更改为 UART 、其中 UART 引脚已连接、但无法连接到开发板。
有什么建议吗?
此致、
Sanath Rai
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我将 msp430fr2633用于我们的电容式触控应用之一。
我使用 GUI 中的 BULKI2C 选项与电路板连接,以调节触摸传感器。
现在、我们需要使用可用的 UART 引脚来使用 UART 选项。
我们将 GUI 中的选项从 bulki2c 更改为 UART 、其中 UART 引脚已连接、但无法连接到开发板。
有什么建议吗?
此致、
Sanath Rai
您好 Sanath、
请参阅下面的 CapTIvate 技术指南。 "启用目标通信和目标 MCU 通信接口"部分介绍了如何更改接口。 当您选择 UART 接口时、请确保您还选择了"Connected"(已连接)框、它将立即开始使用新接口。 此外、请确保为 UART 模式选择了 LPM0。 如果未选择 LPM0、它应该会生成一个错误。 最后、请确保 J6接头上的 TXD 和 RXD 引脚放置了跳线
Sanath、
我建议使用最新版本。 现已推出。