This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6659:使用 MSP430与 GANG 编程器或调试器(MSP-FET430UIF)进行编程

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/941672/msp430f6659-programming-with-msp430-vs-gang-programmer-or-debugger-msp-fet430uif

器件型号:MSP430F6659
主题中讨论的其他器件:MSP-FET430UIFMSP430F5510

我们的测试装置使用 MSP430F6659IPZR 使用 MSP430 MCU 对我们的产品进行编程、但我们注意到、与使用 Gang 编程器或调试器(MSP-FET430UIF)相比、对产品进行编程所需的时间更长。  MSP430F6659IPZR 需要大约30秒的编程时间、而 Gang 编程器需要~5秒的时间

TI 用户指南/规范中推荐的协议。 Gang 编程器与规范中的代码/协议有何不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它与主器件速度(MCLK)、接口(SBW/JTAG)时钟以及主器件固件的优化程度(不会膨胀)以及硬件相关。 例如、由于汇编器中从零写入高度优化的代码、我将 MSP430F5510 (24MHz MCLK)作为主器件的旧闪光灯速度非常快(写入5xx/6xx 闪存时最高为200KByte/sec)...

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/p/580522/2132101#2132101

    比较示波器上两个(Gang 与 FET)的 SBW/JTAG 信号、该信号将被清除。