主题中讨论的其他器件:TIDM-FRAM-CTPL
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、我正在开发一个数据记录器、我通过 UART 使用 Qt 应用进行配置。 我需要使用上述应用向其发送一些参数、MSP430会将这些参数保存在存储器中。 因此、在启动主程序之前、请转到该存储器位置、获取这些参数并执行必要的配置。 如何使 UC 在启动主程序之前首先接收参数或检查该存储器区域? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、我正在开发一个数据记录器、我通过 UART 使用 Qt 应用进行配置。 我需要使用上述应用向其发送一些参数、MSP430会将这些参数保存在存储器中。 因此、在启动主程序之前、请转到该存储器位置、获取这些参数并执行必要的配置。 如何使 UC 在启动主程序之前首先接收参数或检查该存储器区域? 谢谢。
您应该能够使用通信状态机实现这一点。 根据您的命令和 GUI 中的相关数据、MSP430会相应地配置各种端口和引脚。 这是绝对可能的。
通过 Compute Through Power Loss 实用程序( TIDM-FRAM-CTPL)在发生电源故障后实现智能系统状态恢复
此致、
James