This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:使用 driverlib 和计时器 A/B 进行脉宽/占空比测量

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/906773/msp432e401y-pulse-width-duty-cycle-measurement-using-driverlib-and-timer-a-b

器件型号:MSP432E401Y

是否有任何示例代码可帮助我使用 Timer A /B 在输入信号上实现脉宽

代码将获取上升沿和下一个沿(应是下降沿)之间的定时器计数、我可以这么做  

知道计时器频率后、获取实际时间值。

谢谢

David Nyarko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    有一 个类似的 E2E 帖子 、其中给出了一个对您有所帮助的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该链接会转至 MSP432P401R 示例、而不是 MSP432E401Y。

    谢谢

    David Nyarko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您回答正确。 很抱歉。 让我看看我能为您找到什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    希望我能正确回答您的问题。

    您正在寻找与计时器相关的一般示例。

    您是否已查看 TI Resource Explorer 中的示例?

    以下是包含不同示例 CEN 的链接:  

    链接

    请查看以 gpt_.....开头的示例

    首先、请告诉我这是否有帮助。

    此致

    Kostas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能够使用"gp_t_16bit_edgetimemode_interrupt"示例以及其他详细信息来提供解决方案

    使用 Tiva C 的在线示例和说明