This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779:使用 MSP430F6779和 EMDC 的辅助计量

Guru**** 2925360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/909763/msp430f6779-sub-metering-using-msp430f6779-and-emdc

器件型号:MSP430F6779

你好

我们正在使用 f6779和 EMDC 构建辅助计量应用。  

是否可以在一个相位/电压上安装多个电流传感器?

此致

Bilal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bilal、

    是的、您可以拥有多个电流传感器。

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了以下操作、但遇到了重复的相位错误。

    您能不能建议我需要做些什么来实现这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bilal、

    我的同事是计量专家、他有以下看法:

    "他需要选择不同的相位名称、即使它与单相系统类似。 相位标签有助于确定哪些结果来自哪些传感器。 除此之外、他的电压和电流通道设置看起来不错。"

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    了解。

    谢谢。。。