This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2021:关于 RST 引脚的设计

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/903189/msp430i2021-about-designing-around-rst-pins

器件型号:MSP430I2021

各位专家、您好!

由于噪声的影响、使用 MSP430I2021的 RST 周围电路正在执行意外操作。

您能告诉我以下各项吗?
1) MSP430I2021的 RST 引脚是否存在内部电路?
(它不是用户指南"图1-1"中的方框图、而是用于将 RST 引脚连接到内部内核的电路。)

2) MSP430I2021没有内部上拉/下拉电阻器、对吧?

3)是否可以将以下电路的上拉电阻设置为100欧姆?

目前、已构建下图所示的电路、但当施加噪声时、电路会复位。

将电阻更改为100欧姆不会受到噪声的影响。
(将电阻改为510欧姆将受噪声的影响。)

此致、
还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于使用 TI FET、因此建议使用1nF 值、但对于处理更高的噪声而言、该值要小得多。 也许这会有所帮助...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    感谢你的答复。
    我将告诉客户、作为一种对策、应尝试提高电容器的容量。

    顺便说一下、TI 对1)、2)和3)的看法是什么?
    我需要回答客户的问题。

    此致、
    还不错

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、O.H、

    除了图1-1中的方框图、我们没有可用的内部电路图。  

    我不认为 i20xx 包含内部上拉电阻、因为它未在数据表或用户指南中列出。  一些 F5xx 器件具有内部上拉电阻、下面有一个主题将对此进行讨论。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/543252?MSP430-RESET-Circuit-issue

    根据用户指南中的表1-3、我们建议使用47k 上拉电阻。  下面的主题也对此进行了一些讨论。  47k 电阻器可帮助过滤掉一些较短的欠压。   

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/328821?Pullup-resistor-on-RESET-pin 

    客户是否能够使用更大的电容器(2.2nF)进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    感谢您的支持。
    很抱歉我的答复很晚了。

    我知道没有内部电路图、也没有内部上拉电阻。

    目前、我们正在要求客户尝试提高电容器的容量和"4. 使用推荐的复位电路来增强复位引脚保护"、此保护是'SP 430系统 ESD 故障排除指南'的一部分。

    联系上述方法后、没有更新、因此我现在将关闭该线程。

    谢谢你。

    此致、
    还不错