This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6775A:为了通过用于测量能量计部分/模拟输入部分的浪涌测试、我们应该考虑哪些设计注意事项?

Guru**** 1640390 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6775A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/905869/msp430f6775a-which-design-considerations-we-should-make-to-pass-surge-test-for-measuring-section-analog-input-section-of-energy-meter

器件型号:MSP430F6775A

当我们执行浪涌测试时、我们在辅助电源侧提供浪涌保护、其中我们有 MOV、但在测量侧、我们不对浪涌使用这种保护。

那么、对于我们电路的测量部分或模拟输入部分、我们必须考虑哪些设计注意事项?

可以帮帮你吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了遵循有关硬件设计的良好做法、也意味着布局、您还可以参阅参考设计 www.ti.com/.../slaa577g.pdf

    请参见具体的图32。 原理图(2/4)

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、研究了您建议的数字。

    非常感谢。

    根据所使用的 ADC、是否应对浪涌问题进行任何特定的考虑(仅用于测量部分)?

    如果是、那么对于单端 ADC、我们应该更喜欢什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定我是否完全理解你的意图。 原则上、单端 ADC 的保护是类似的。 当然、由于是单端输入、您只需为一个输入提供外部保护。

    对于 MSP430F6775A、集成 SAR ADC 主要用于通过片上集成温度传感器测量温度或测量备用电池的电压、这两种情况下都不需要特殊的保护器件。

    如果您正在考虑其他用例、请让我更详细地了解您的意图。

    此致

    Peter