请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR2355 我在 radio.c 中运行一个状态机...我在 main.c 中有一个 RX/TX ISR。 我有多种命令,其中一些命令需要得到确认,有些命令不需要...我已经在各种情况下使用逻辑分析仪验证了状态机,所有命令看起来都很好。 我的问题是、一些命令会返回到 MSP。 这些响应的大小不一,可达20个字符...我已经尝试过状态机中的多种操作,以停止并等待 RX 结束后移动,但我发现的唯一工作是
案例响应: TX = F;ACK = F; if (howMany <= 3) _bis_SR_register (LPM3_bits); 否则{ PRx =传入; howMany = 0; memcpy (响应、传入、sizeof (传入)); 状态=完成;
问题3对于一个命令来说很好、而不是对另一个命令来说很好。 我希望使用(UCA1IFG 和 UCRXIFG)的 while 或 if 似乎都不会使用适当的信息填充数组....有人能告诉我是否有一种简单的方法来获得不同大小的传入响应,除非通过每个命令传递一个参数。 ISR 看起来是什么样的
USCI_UART_UCRXIFG 案例: 如果(!TX){ * prx = UCA1RXBUF; howMany ++; prx++; _BIC_SR_REGISTER_ON_EXIT (LPM3_BITS); } 中断;
谢谢