This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5739:MSP-TS430RHA40A

Guru**** 2384020 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5739, MSP-TS430RHA40A, MSP-FET
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/918021/msp430fr5739-msp-ts430rha40a

器件型号:MSP430FR5739
主题中讨论的其他器件:MSP-TS430RHA40AMSP-FET

我正在使用开发套件 MSP-TS430RHA40A 评估 MSP430FR5739、尤其是在 ESCI_A UART 模式下。  我用散射法完成套件和超级终端之间的通信、位于 OS Winder 10下。  但是、通过由套件本身在"回送"模式下运行、我没有问题。  一旦我在套件和 PC 之间使用了适配器(USB 到 RS232)、我甚至无法接收到超级终端发送的字符的单个中断、尽管我可以检测器件引脚 Rx (P2.1)上的波形。  BTW 3线制连接设置如下所示。  请提供建议。  

MSP430FR5739.P2.0 --- >DB9.RXD (引脚2)

MSP430FR5739.P2.1 <--- DB9.TXD (引脚3)

MSP-TS430RHA40A.GND <--> DB9.GND (引脚5)…

重新要求使用哪种适配器(USB 到 RS232)?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看原理图[参考工具 UG (SLAU278AF)第 B.16节]我没有看到任何 RS-232电平转换器(也没有看到 DB9)。 这告诉我、您不应将任何 RS-232 (+/-12V)连接到电路板、因为它几乎肯定会损坏某些东西。

    您如何加载代码? 我认为 MSP-FET 中有一个 USB-UART 转换器[免责声明:我没有这些]。 如果您使用 Launchpad 进行编程、它们都具有 USB-UART 转换器。

    如果回送成功、但非板载通信失败、则表示 UART 比特率、通常是有问题的时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否说 MSP430FR5739无法使用其 ESCI_A UART 端口与 PC 通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、我使用的是具有输出(+/- 3.3V)的适配器。  您会重新要求哪种类型的适配器?

    此外、MSP430FR5739上的 Rx 线路(P2.1)上未匹配的波特率仍应产生中断、不应该产生中断?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    MSP430的 UART 为 TTL 电平、您使用的 DB9为 RS232电平。 您需要一个 USB 到 TTL 级别的工具来与 PC 通信。

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    是的、我知道。  

    您是否会推荐适用于 MSP430的"USB 转 TTL"工具?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议使用 MSP-FET 或其中一个 Launchpad、因为我认为您可能在那里有其中一个。

    您使用什么来加载您的代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    我同意 Bruce 的看法、您可以使用 MSP-FET 或 Lanuchpad (eZ-FET)、这两种硬件工具包括 USB-TTL 功能。

    您还可以购买 USB-TO-TTL 板,例如:

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的快速响应。  但是…

    我使用 MSP-FET 作为目标的 JATAG 连接器、该连接器只能用于加载和开发代码。  它不能用于测试 ESCI_A UART 等外设、可以吗?   这就是为什么我一直要求 USB_TO_TTL 适配器、您知道它可以在窗口10中与芯片和超级终端通信。

    您确定图片中显示的那个是否正常工作?  您以前使用过它吗?  请提供建议。  谢谢。       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    调试器用户指南(SLAU647O)第5.6节和表4讨论了用作 USB-UART 适配器的"反向通道 UART"。 从图13中可以看出 UART 引脚连接显示在设备底部的贴纸上。 我没有 MSP-FET、但论坛上的其他人正以这种方式使用 MSP-FET。

    我使用了 SparkFun 的 USB-UART 适配器--特别是 Bob-12731,但它们还有其他适配器:

    https://www.sparkfun.com/products/12731

    但我建议您看看 MSP-FET 有什么用途、因为它就在那里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    请参阅此指南:

    https://www.ti.com/lit/ug/slau647o/slau647o.pdf

    在第5.65章中、您可以找到 MSP-FET 和 MSP430之间的 UART 硬件连接、如下所示:

      

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson: 感谢您提供 USB-UART 适配器的信息。  USB-UART 和 USB-TTL 适配器之间有何区别?   

    感谢您的善意以及不断要求我了解 MSP-FET 器件的 UART 功能...

    但我仍然认为、使用 MSP-FET 与 PC 进行通信不适合我们的应用。  如前所述、我们使用开发套件 MSP-TS430RHA40A 来评估 TI 芯片 MSP430FR5739。  它可以是我们未来产品中使用的关键低功耗 DSP。  如果合格、它可能显示在我们的第一个生产阶段订购多达一千个器件的潜力。   

    现在、我们要重点确保外设 eUSCI_A UART 是否能够通过某些类型的适配器与 PC Window10通信。   到目前为止,我们在选择这些适配器方面没有成功。  我们相信您必须经历过这些类型的体验、并知道哪种适配器完全可靠地适合您的产品。  

    请了解我们真正需要的东西,并专业地给我们一个手!  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    UART 是一种串行通信协议、TTL 和 RS232是通信电平。
    USB 是另一种通信协议。
    PC 上通常有两个接口:USB 接口、串行通信(RS232电气级别)。


    MSP430FR5739 MCU 上集成的 eUSCI 可配置为串行通信协议(TTL 电平)。 因此、为了确保 MCU 和 PC 之间的通信正常。 您有两个选项:

    1:使用 PC 的 USB 接口、然后您需要 USB-UART (TTL 电平)硬件、此硬件已集成到 MSP-FET 中、当然、您也可以单独购买、例如 Bruce 提供的链接: https://www.sparkfun.com/products/12731

    2:使用 PC 的串行通信接口(RS232电气级别)、然后需要 TTL-RS232接口、链接 如下:https://www.sparkfun.com/products/11189

    此致

    Johnson