This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1021:施加驱动屏蔽时的最大通道数

Guru**** 1372610 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1021
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/917827/tidm-1021-maximum-number-of-channels-when-driven-shield-is-applied

器件型号:TIDM-1021

您好!

我们是否可以制作超过15个按钮,并使用驱动屏蔽来防水?

CapTIvate 支持多达64个具有互电容方法的按钮、但当像 TIDM-1021那样施加驱动屏蔽时、我们最多可以组合15个按钮(TX:15 RX:1)。

我的理解是否正确?

如果是、是否有任何方法可以制作超过15个按钮来检测 IPX5测试下的触摸?

此致、

U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、U-SK、

    是的、您回答正确。  根据器件型号的不同、最大引脚数为16。  由于液体耐受技术的设计要求每个电极与其他电极分离、因此只允许15 RX 和1 TX。  我知道 TIDM-1021的作者花了很多小时来研究可能的解决方案、这是最有效的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、U-SK、

    我已经听过你几天了、所以我假设我已经回答了你的问题。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。