团队、
我正在尝试确定 MSP432的专用 I2C 块是否支持初始化为一个主字节(即主器件发送带有读取请求的从器件地址、而从器件数据紧随其后)或两个主器件字节(即 主器件发送带有读取请求的从器件地址、然后是寄存器地址、 和从器件数据紧随其后)。
我知道、在从器 件开始响应之前、该标准通常需要发送三个主字节(0:写请求、1:从器件地址、2:读取请求)、如 www.ti.com/.../slva704的图9所示。 但是,通过查看 NXP ( https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10204.pdf )上的“UM10204 I2C 总线规范和用户手册”,我发现“主机在第一个字节后立即读取从机”模式(参见图12)。 在第一次确认时、主发送器成为主接收器、从接收器成为从发送器。"
但是、我一直找不到任何提及或示例(来自 TI 和非 TI 来源)来实现此单个主器件字节启动 的寄存器读取、因此我认为这并不是很常见。 我知道 I2C 在 SMBus 模式下支持快速指令、这与 I2C 标准文档中描述的类似、但并不相同。 http://www.ti.com/lit/an/sloa132/sloa132.pdf 的图1 显示了 SMBus 与 I2C 的比较、它是图中的"I2C 单字节读取"(右上角)示例、我们希望使用 MSP432的 I2C 块实现而无需 Bit-bang。
如果 MSP432E401CAN 的 I2C 块仅支持3字节主器件启动的寄存器读取、TI 是否提供支持1或2字节主器件启动的标准变体的替代 MCU? 如果不是、我怀疑这将需要进行位拆裂。