请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5418A 芯片模型:msp430f5418aipn、当生成4KV 组脉冲时、只要导线靠近芯片、就会被杀死。 请确认芯片的太空抗辐射能力以及是否有解决方案、谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
芯片模型:msp430f5418aipn、当生成4KV 组脉冲时、只要导线靠近芯片、就会被杀死。 请确认芯片的太空抗辐射能力以及是否有解决方案、谢谢
Neal、您好!
遗憾的是、您提供的信息不足以对您遇到的问题做出任何可靠的陈述。 我们的器件根据数据表中指定的 JEDEC 标准进行测试(请参阅第5.2节 ESD 额定值)。 此外、这些器件在整个行业中使用已有相当长一段时间。 因此、我假设您遇到的问题与您的设计和测试设置的具体细节有关。
通常、辐射干扰问题与次优硬件设计有关。 为了能够就此发表评论,我们当然需要有关的资料。 此外、还需要更详细的测试设置说明。
此致
Peter