This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:evm430-fr6047

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/910623/msp430fr6047-evm430-fr6047

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6043

您好。我想补充示例代码 msp430fr6043_sdhs_01__、但 在《MSP430FR58xx、MSP430FR59xx 和 MSP430FR6xx 系列用户指南》中对 SHDS_PWR_UP 进行底端处理时遇到问题。如何在 CSS 中检查此命令是否存在以及它如何影响 SDHS 操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不能完全理解这个问题。  图18-2显示了内部 SHDS_PWR_UP 信号的来源。   https://www.ti.com/lit/ug/slau367p/slau367p.pdf?ts=1591238629251

    请告诉我、信号是否有助于解释如何控制信号。

    谢谢。

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想在控制台中添加 LEA 信息的打印。 但 LEA 具有来自 SDHC (MCU 模块 USS 的 ADC)的n`t Ω 值。 我n`t 不明白为什么会发生这种情况。
    建议 SHDS_PWR_UP 存在问题、但缠绕。 寄存器工作正常、并通过水流量计快速入门指南成功进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想您正在询问如何控制 SHDS_PWR_UP 信号。  这似乎是一个不直接控制的内部信号。   

    第22.2.6节显示了 SHDS_PWR_UP 信号如何由您拥有的可用控制位进行控制。   

    希望这对您有所帮助。   

    JD