主题中讨论的其他器件: MSP432P401R、 MSP-Flasher、 MSP-TS432PZ100
您好!
我的客户在使用 MSP-GANG 闪存工具时遇到一些问题。
他们正在努力将其十六进制文件刷写到 MSP432P401R 器件中。
当使用 MSP-GANG 对 MSP432P401R 进行刷写时、
首先、它成功刷写到器件中、
但是、当它们尝试将相同的十六进制文件重写到同一器件时、
它失败(设备初始化错误)。
发生故障后、如果他们按下 MSP-GANG 中的"Clear LOCK button"、然后再按下
按下"Go button"将成功完成闪烁。
在客户的程序中、没有执行锁定配置的代码。
此外、他们也没有在 MSP-GANG 中使用安全器件选项。
使用 MSP-Flasher 时不会出现此问题。
我们尝试了几个使用 MSP-GANG 和/或 MSP-Flasher 的案例、如下所示:
(小部分
<>使用 MSP GANG 时为1 μ F
第1步写入 Customer.hex (按下 GO 按钮)
->写入成功完成(状态通过)
第2步再次写入 Customer.hex (按下 GO 按钮)
->写入失败(状态失败:设备初始化错误)
步骤3 按清除锁定按钮
步骤4 写入 Customer.hex (按 GO 按钮)
->写入成功完成(状态通过)
步骤5 再次写入 Customer.hex ("转到"按钮)
->写入失败(状态失败)
[客户映像无法连续刷写到 MSP432闪存中、直到在首次刷写映像后按"清除锁定"按钮。]
使用 MSP-Flasher<大小写-2>
第1步写入 Customer.hex
->写入成功完成
第2步再次写入 Customer.hex
->写入成功完成
[客户映像可连续用于闪存至 MSP432闪存]
<大小写-3>
第1步通过 MSP-GANG 按"清除锁定"按钮
第2步通过 MSP-Flasher 编写 Customer.hex
Step3通过 MSP-GANG 读取闪存
μ⇒状态失败(器件初始化错误)
使用 MSP-GANG 时为<case -4>
第1步通过 MSP-GANG 按"清除锁定"
Step2通过 MSP-GANG 写入 MSP SDKSAMPLE.hex
Step3通过 MSP-GANG 读取 MSP432闪存
⇒状态通过
(小部分
我们想知道无法连续重写 MSP432P401的原因
工具来实现的。
此致、
G.F.