This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:闪烁期间的 MSP430引脚状态

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/923610/msp430fr2433-msp430-pin-status-during-flashing

器件型号:MSP430FR2433

您好!

我们使用 MSP430引脚来生成信号、这些信号将控制电路板的电源。
因此、对于以下情况、我们需要确认所有 MSP430引脚的状态:
1) 1)通过主机处理器的 BSL UART 对 MSP430进行编程。
2) 2)通过 JTAG 调试器(MSP-FETFlash 仿真工具)对 MSP430进行编程。
我们需要知道所有引脚是否都处于输入/输出状态、以及在刷写过程中是否具有任何活动上拉/下拉状态。
这些信息对于我们的发展至关重要。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rejath、

    IO 引脚在复位期间被明确定义为输入、但是、无论在使用 BSL 还是外部 JTAG 时、都不能保证编程期间会发生什么情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Dennis、

    [引用用户="Dennis Lehman"]

    在复位期间、IO 引脚被明确定义为输入

    [/报价]

    您是否还可以确认此处提到的输入没有内部上拉/下拉?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rejath、

    该器件上有两个上拉/下拉电阻器、如数据表第6.11节中的引脚图所示。  请注意、在图中、它只显示了一个电阻器、但其中一个电阻器表示上拉和下拉电阻器、具体取决于它在内部连接到 VCC 或 VSS。

    用户指南第8.3.1节提供了其他信息 、以防您错过。

    对于 BSL、请求器件使用 UART 进入 BSL。 请参阅 《MSP430 FRAM 器件引导加载程序指南》的第3.3节。

    必须了解的是、当 BSL 运行时、GPIO 引脚保持在进入 BSL 模式之前的状态。

    当 BSL 被请求退出并重新启动应用程序时、程序计数器向量指向开始位置(软复位)并执行启动或初始化代码、并且不会改变 GPIO 引脚的当前状态、 因此、请确保应用程序在进入 BSL 之前设置所需的状态。