This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2355:是否有低通滤波器实现示例?

Guru**** 2550740 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/921929/ccs-msp430fr2355-is-there-a-example-of-lowpass-filter-implementation

器件型号:MSP430FR2355

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我将使用 MSP430FR2355的 Launchpad。

我想实现截止频率约为200Hz 的低通滤波器。

是否有一个如何在 MSP430上创建和使用 FIR 或 IIR 低通滤波器的示例?

如果我没有 MSP430的加速器、可以使用 DSPLIB 吗?

谢谢、

Yuhang。