This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969-SP:释气信息-跟进

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/761873/msp430fr5969-sp-outgassing-info---follow-up

器件型号:MSP430FR5969-SP

您好!  

去年夏天,我曾问过这部分的释气信息。  

输出气体测试报告引用了 P/N MSP430FR5969-MLS、但我不清楚该数据对应的封装或它是否与 VQFN 和 HTQFP 封装相关。 是否有人可以确认该报告是否适用于两个或仅适用于一个封装选项?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fiorella、
    我认为这是在 VQFN 封装上执行的。
    不过、我会跟进并尽快确认。
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wade、

    您是否确认了这一点?

    谢谢、
    Fiorella
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fiorella、
    我已确认该报告基于 VQFN 封装。
    我在回复之前等待有关 QFP 释气的更多信息。

    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Wade、我很感激!