This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6972:硬件 SPI 通信问题

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/764336/msp430fr6972-hardware-spi-communication-problems

器件型号:MSP430FR6972

您好、TI、

使用硬件 SPI 与从器件通信。  如果数据的末尾为0、则 MCU 释放引脚后、IO 上的电平将缓慢上升、大约20us。

如果它为1、则不存在此类现象。   请问原因是什么?

SPI 时钟频率为5M。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hardy、
    这必须有一些原因、但遗憾的是、您提供的信息不够充分。
    您实施的代码是什么?
    您正在使用的硬件呢?
    从输出到输入/悬空的斜率开始点、相应的 IO 看起来会进行切换。 但如上所述、这必须有原因。 因此、请提供更多信息、然后我们可能会提出更具体的建议。 非常感谢。

    此致
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hardy、
    您这边有任何更新吗? 您是否能够找到浮动 IO 的根本原因? 我们还能为您做些什么吗? 如果您不再需要此支持、请关闭该主题。 非常感谢。

    此致
    Peter