This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401YT:为什么 MSP432高温产品(MSP432P4xxT)具有高电流消耗?

Guru**** 657930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/760572/msp432p401yt-why-does-msp432-high-temperature-products-msp432p4xxt-have-high-current-consumption

器件型号:MSP432P401YT

您好、社区成员!

我的客户正在比较 MSP432P4xxx 和 MSP432P4xxxT。
我收到了客户的以下问题。

为什么 MSP 432高温产品(MSP432P4xxT)具有高电流消耗?

当然、MSP432P4xxxT 的数据表更高。

消耗电流为何如此不同?
请告诉我!

此致
Cruijff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些数字取自后续页面上的参数表。 这些表表示这些值在建议的运行条件下不同、这两个器件之间是不同的。 我不能专门谈论这里使用的工艺、但您可以在半导体文献中找到泄漏电流和温度之间关系的描述。

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris

    感谢您的回复!
    我了解到电流消耗是不同的、因为 P4xxx 和 P4xxxT 具有不同的内部过程。
    请指出问题是否正确。

    此致。
    Cruijff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是不同的、因为 CMOS 在较高温度下具有较高的泄漏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的指导!

    查看数据表、在25C 条件下、LPM3在 P4xxx、P4xxxT 上的电流消耗有所不同。
    此值似乎是在"概述"中写入的值。

    根据该表、即使温度条件相同、电流消耗也会超过 x10。
    这是否也是由于 MSP432P4xxx 和 P4xxxT 所用流程的差异?

    下面是 MSP432P4xxx 和 MSP432P4xxxT。

    Cruijff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    工艺技术问题是我无法谈论的问题。 如果在评估和开发过程中观察数据表编号有任何问题、请告知我们。

    此致、
    Chris