请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F2274 您好、E2E、
我们的客户希望将此解决方案用于 IP-CAM、因此检测距离可能长达10米
它可以 支持10米的距离吗? 或者 TI 是否有最新的破损玻璃检测器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、E2E、
我们的客户希望将此解决方案用于 IP-CAM、因此检测距离可能长达10米
它可以 支持10米的距离吗? 或者 TI 是否有最新的破损玻璃检测器?
尊敬的 Julian:
该解决方案的范围约为8英尺、因此在10米处无法正常工作。 但是、如果客户愿意通过试验更敏感的麦克风来改变设计、并增强 SW 以检测该距离处的破损玻璃波形、则 可能会发生这种情况。 在网上快速浏览后、看起来典型的玻璃破裂探测器范围大约为20-25英尺、这对于客户的10米要求来说有点短。 10米的距离似乎是难以满足的、但通过增强的设计可能会实现这一点。
谢谢、
Mitch
您好 Mitch、
这是情人节,我提出了这个问题。 很高兴与您讨论。
因此、有两种进一步的距离检测方法、一种是提高的 SNR、即在压实器之前使用 MIC 语音输入路径、另一种是增强 SW。 您是否愿意根据您的经验分享可能对性能产生的影响以及相对结果? 例如、MIC 和 OP-AMP 增益的灵敏度、还是其他? 当然、我是更多的硬件背景知识、欢迎与我分享有关软件增强的更多信息。
谢谢、
情人节