This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/ADC081C027:MSP430F2252

Guru**** 674950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/761385/ccs-adc081c027-msp430f2252

器件型号:ADC081C027

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

I M 用于 ADC 转换、I2C 总线使用 IC。我的工作原理是本数据表中提到 了 ADC 转换功能第16页此处的转换步长为0.5 (VA 为1.5)。

我无法理解这一点、我对(stepsize=vA/256)应用公式、但该结果完全(128=0.5)、这里 VA=128、结果为8位。我们如何像.1V 一样定义 VA=128mV。 因此、这是不可能的、我在 only..pl上的这位经理给出了解决方案。

什么是 VA 值?

结果=256?

步长值(mV)。?

谢谢你

Siru

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VA 是您的电源(也是您的基准电压 min=2.7V max=5.5V)。 因此、如果您在 VA 处应用3V 且分辨率为8位、则每个阶跃都将为3V/256 = 11.72mV (256 = 2^8、而8位分辨率为8位)。

    第一步(从输出值0x00到输出值0x01)发生在 Vin 达到0.5 LSB 时(如果您的 VA 为3V、则在 Vin 达到5.86mV 时将发生此转换)

    之后的所有转换(例如从0x01到0x02)将在 Vin 处进一步增加1LSB 电压的情况下发生(如果 Vin 为3V、则当 Vin 增加11.72mV 时会发生)。