This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:1.8V 数字输入

Guru**** 2542190 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/777542/msp430fr2355-digital-inputs-1-8v

器件型号:MSP430FR2355

有一个1.8V 电源并且串行端口被连接至 MSP430。 无法识别它是否会导致高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MSP430FR2355 3V 电源
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Jepson、
    您能否帮助澄清1.8V 电源的用途? 您是说 MSP430FR2355由3.3V 电源供电、而它连接的是具有 UART 接口的器件、该器件由1.8V 电源供电吗? 如果是、建议在 MSP430FR2355和器件之间的 UART 信号上添加电平位移。

    此致、
    Lixin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。但是、由于空间限制、客户无法添加电平转换电路、因此串行端口的这一部分可能会被加电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以使用 FRAM VCC 进行降压? 到2.0V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zrno、
    可以使用2.0V 为 MSP430FR2355供电。 但需要考虑以下几点:
    (1) GPIO 在1.8V 器件上可承受的最大电压是多少? 如果低于2.0V、则需要使用简单的电平位移电路、例如电阻分压器。 它将2.0V 高电平电压分压至1.8V 器件 UART Rx 能够承受的1.8V 电压。
    (2) 1.8V 器件的 UART Tx 将向 MSP430FR2355输出0~1.8V 电压。 将其直接连接到 MSP430FR2355 UART Rx 引脚是没问题的、因为 Vit+max = 1.5v、而 Vit-min = 0.5V (VCC=2.0V)。

    此致、
    Lixin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zrno、
    如果您没有任何问题、我想结束这个主题。 如果您提出了更多问题、请回复此主题或发布其他帖子。
    谢谢、
    Lixin