This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:BSL Scripter

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5739

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/776850/msp432p401r-bsl-scripter

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5739

我正在尝试使用 BSL-Scripter v3.4.0刷写 msp432P401R。 MSP430P401R launchpad 反向通道或 OLIMEX MSP430-BSL (Rocket)

当我运行 UART 的命令行或脚本时、我收到一个错误"[ERROR_MESSAGE] P4xx BSL 的初始化失败! 退出脚本编辑器!"

当我运行 I2C 版本时、我会连续收到"[ACK_ERROR_MESSAGE]Unknown ACK value!" 并且器件未刷写。  搜索这些问题后、结果无法帮助解决我的问题。

对于 MSP432) 401R launchpad 反向通道和 OLIEX MSP430-BSL、我会收到相同的结果。(Rocket)

我使用 OLIMEX 火箭成功刷写了一个 MSP430FR5739。

我已绘制 SLAU655F–2015年11月–2018年5月修订版(引导加载程序(BSL)脚本)和 SLAU622H–2015年3月–2019年1月修订版(MSP432P4xx SimpleLinkTm微控制器引导加载程序(BSL))。有关可能出现的问题的提示、请参见。

有什么想法吗?

此致、

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    如果我理解正确、您需要使用 BSL Scripter 通过在 MSP-EXP432P401R LaunchPad 上对 MSP432P401R 器件进行编程
    * BSL Rocket 或
    * MSP-EXP432P401R LaunchPad 上的 XDS110反向通道 UART

    您的帖子的第一行显示"MSP430P401R" LaunchPad、因此需要确认这是否是拼写错误。

    根据《引导加载程序(BSL) Scripter 用户指南》(SLAU655)、您应该能够使用 BSL Rocket 或 XDS110反向通道 UART 对 MSP432P401R 器件进行编程。

    确认我的理解后、我将尝试重新创建您的问题、以确定根本原因。

    谢谢、
    SAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SAI、

    您回答正确、这是一个拼写错误、应该是 MSP432P401R (不是 MSP430P401R)

    此致、
    Dave
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够按照执行 BSL 软件调用

    - SLAU622H–2015年3月–2019年1月修订

    - MSP432P4xx SimpleLinkTm微控制器引导加载程序(BSL)

    -第 3.3.1节软件 BSL 调用

    它允许 BSL-Scripter 执行。

    Dave