This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F149:MSP430F149控制器中的程序不闪烁

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/772712/msp430f149-program-is-not-flashing-in-msp430f149-controller

器件型号:MSP430F149

尊敬的所有人:

我正在使用 MSP430F149微控制器,之前的 MSP430F149控制器保险丝被熔断,因此我更改了 MCU F149,现在显示错误 “正在连接到目标:未知器件”。

我看到了同样的问题、

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/207272?Error-connecting-to-the-target-Unknown-device

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/186107?MSP430-Error-connecting-to-the-target-Unknown-device

但是、如何怀疑控制器板 TMS、TCK、TDI、TDO 和 RST 引脚、之前的程序正在正常闪烁、MCU 正在获得2.98v。

区别在于先前的 MCU 版本 S、现在为 REV N、是否存在由 MCU REV 引起的任何问题。

请帮助解决该问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahdhu、

    此处的修订版不应对 JTAG 性能产生任何影响、我找不到任何建议的勘误表。

    您是如何更换设备的? 我怀疑这可能是一个硬件问题、例如焊接连接松动、引脚弯曲或 IC 旋转等

    您能否仔细检查硬件?

    谢谢、
    JD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahdu、

    您是否能够找到并解决此问题? 我现在要关闭此帖子、但如果您仍有问题、请随时回复。

    谢谢、
    JD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、您好!

    感谢您的回复、

    是的、正确、 硬件是问题、我将 MCU 放置在错误的方向、知道它闪烁正常、感谢您提供宝贵的信息。