This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430F67641A:LPM3模式

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67641A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/773757/compiler-msp430f67641a-lpm3-mode

器件型号:MSP430F67641A

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的先生:

我正在使用 MSP430F67641a 控制器...

在 LPM3模式下、我的电流消耗为5.2微安...

但是、当我在电池模式下切换此条件时、我首先在 LPM3模式下切换此控制器、然后再次将 LPM3模式切换至激活模式。

我的电流支持为(3-5)毫安

如何减少这种情况..

我所有未使用的引脚输出为低电平。

所有的外设都停止了。

只有 I2C 通信在电池模式下使用...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Satish、

    如果我理解、您在 LPM3模式下看到的是5.2uA、在有源模式下看到的是3-5mA? 这些数字对我来说似乎是正确的。

    这里有一些基本的 LPM3示例、这些示例只是将器件置于睡眠状态并将其保持在睡眠状态: dev.ti.com/.../

    您能否运行这些示例并测量功率以查看其是否提供了预期的功率?

    谢谢、
    JD