This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR4133:在执行 WASH 和 Spin 周期后、新用户请求了注释

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133, MATHLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/771592/ccs-msp430fr4133-comments-requested-from-a-new-user-after-going-through-the-wash-and-spin-cycle

器件型号:MSP430FR4133
主题中讨论的其他器件: MATHLIB

工具/软件:Code Composer Studio

这是结束语:

经过长时间的淋浴和良好的睡眠、并汲取了一生的工程经验、我得出结论、CCS8没有我希望的那么稳定。 这并不意味着我不会使用该程序、我会使用、但它会非常小心地使用。

这一天从卸载所有 CCS 开始、删除所有剩余的 TI 或 CCS8文件以及所有文件文件夹。

然后重新安装 CCS8、同时仅选择要加载的 MSP430系列。

为我当前正在处理的项目 MSP430FR4133加载 LaunchPad 并仔细查看索引列表中的所有文件后、很明显之前单独下载的所有模块都已经在那里。

在/software/demos/out of Box Experience 下找到 OUTOFBOX 下载后、 该 LaunchPad 的所有 MSPWARE 文件均已下载。 该工程在调试模式下构建、并刷写到 LaunchPad 中。 调试模式在没有任何"粉色区域"的情况下运行良好(第一次出现)、在闪存到 LaunchPad 后、MSP430FR4133 最终按通告的方式工作。

我们从中学到了什么? 两个非常重要的实现方式、

在各个模块中下载时、Code Composer 8不稳定。 我遇到过"未找到编译器"错误、#include 文件未找到、没有路径错误、仅由缺失"/:"引起的奇怪构建错误、以及似乎完全没有任何内容导致的更奇怪的构建错误。 当下载为单个正常工作的模块时、根本没有错误。

2.对于像我这样的硬件人员来说、第一次打开 Code Composer 有点让人不知所措。 介绍视频需要全屏、更长、在解释 LaunchPad 过程时更详细、同时大幅扩展 LaunchPad 文件索引列表的说明。

完成所有这些之后、我将非常谨慎地处理项目布局和编码组织和技术。 特别感谢 Gary 提供的帮助。

Robert。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您的反馈。  很高兴您的 launchpad 能够正常工作。  

    对于反馈#1、您能否帮助我更好地理解 CCSv8的含义不稳定?  

    • 您能否扩展"单个模块"的含义?  
    • 与您上次下载和安装 CCSv8的方式相比、您这次是如何下载和安装 CCSv8的?  

    对于#2、这是您想延长的视频、还是您观看了不同的视频?  如果不同、您在哪里找到它?   

    我希望我们可以利用您的反馈、让将来的其他人更轻松。   

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、您好!

    感谢您的回答、是的、我很乐意进一步解释我遇到的问题。

    该项目是一年前我下载 CCS7时启动的。 我在一个地方偷了点东西、一年后下载了 CCS8。 我注意到 TI 站点上在线提供了许多可用的"附加"模块、因此在下载 CCS8后、下载了其他"模块"、当然不知道它都已包含在 CCS8中。 一个是 MathLib、因为我有一些分频方法可以做。 还有其他的。 "附加模块"的最终结果是消除 CCS8的路径变量。 当我第一次尝试 LaunchPad 项目的测试构建时、没有任何结果。 找不到编译器。

    作为一个资源丰富的家伙、我找到了一个附加编译器模块、加载了它、然后手动打开了我认为合适的编译器。 至少 CCS8找到了编译器。 要点:下载中包含所有文件,没有理由下载任何附件。

    最终结果是编译损坏、容易出错、导致完全卸载。 可能仍有 CCS7 alonside CCS8也会引起问题。

    重新安装时遇到的第一个问题仍然存在。 我注意到在未找到#include 文件的情况下、存在许多在线论坛问题。 一旦所有其他错误都不会让我分心、只需大约10分钟即可修复缺失的#include 文件的路径。 但首先不应存在路径问题,除非它能作为一种学习经验。 这是一小时的返校视频适合的地方。

    是的、您留下链接的简短视频是我最初观看的视频。 屏幕太小(我有笔记本电脑)、解释太快、用户下载 LaunchPad 文件的距离实际上不会比根本没有观看视频的距离更近。

    因此、制作长视频、不要急于通过视频、并给用户时间让 TI 全部沉浸在其中。 当用户坐在笔记本电脑上的 CCS8时、可以在电视屏幕上播放该视频。 然后、作为一项有价值的培训任务、告诉用户 LaunchPad 包含文件中的两条路径语句尚未包含在您从 LaunchPad 复制的第一个项目文件中。 让他们看看在构建文件时会产生的错误。 然后向他们提供如何解决问题的提示。 这将是一个感觉良好的练习、并为用户提供有关如何解决其自身问题的宝贵见解。

    如果您有任何其他问题、请随时咨询。

    Robert。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您提供更多详细信息和反馈!  据我所知、您安装了 Code Composer Studio、然后当您自行下载模块时、它们可能已安装了新的文件路径、然后在现有项目和示例项目中中断了操作。 项目链接错误可能是常见问题、调试这些错误的能力非常重要。

    我很高兴听到您能够使其正常工作、并且完整的 CCS 安装确实正常工作。     

    我将通过反馈、看看是否有方法可以添加到介绍视频或生成其他培训来指导调试这些问题。   

    谢谢、

    JD