请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432E401Y 我已成功获取固件以通过以太网加载到 MSP432E401Y 上。 但是、当前方法需要使用串行脚本完全擦除闪存存储器。 我想知道是否有办法解决这个问题。 我希望能够重复将固件加载到 MSP 上、而不必每次都使用串行通信来清除固件。 这是可行的吗?
是否有办法强制 MSP 在每次启动时通过引导加载程序?
是否有方法可以直接通过以太网清除闪存?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我已成功获取固件以通过以太网加载到 MSP432E401Y 上。 但是、当前方法需要使用串行脚本完全擦除闪存存储器。 我想知道是否有办法解决这个问题。 我希望能够重复将固件加载到 MSP 上、而不必每次都使用串行通信来清除固件。 这是可行的吗?
是否有办法强制 MSP 在每次启动时通过引导加载程序?
是否有方法可以直接通过以太网清除闪存?
您好 Al、
您应该能够根据 GPIO 的特定状态在启动期间进入 ROM 引导加载程序。 需要将特定 GPIO 及其状态编程到非易失性寄存器 BOOTCFG 中。 这可能是一种必须擦除闪存的方法。 如果您对这种方法感兴趣、请在 TRM 中仔细阅读有关 BOOTCFG的信息。
无法使用 ROM 引导加载程序通过以太网擦除闪存。
谢谢、
SAI