This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5969:通过 SPI 写入1字节数据的伪代码

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/769938/ccs-msp430fr5969-pseudo-code-to-write-1-byte-of-data-via-spi

器件型号:MSP430FR5969

工具/软件:Code Composer Studio

你好。 我正在尝试使用 SPI 接口写入一个字节的数据。 软件专家能否提供一些伪代码来帮助我开始这样做。 我知道必须禁用看门狗计时器、并且需要配置时钟以及中断。 让我开始的事情将会非常有帮助。  

-Taylor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    泰勒

    C 代码示例可在以下页面找到。 有3线和4线 SPI 示例。

    www.ti.com/.../toolssoftware
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉-我不能自行解决-

    用于将1字节数据写入 SPI 的伪代码:

    开始:
    通过 SPI 写入1个字节的数据
    结束