This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:调试和上传固件时出现问题

Guru**** 2561760 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047, UNIFLASH, MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/796430/evm430-fr6047-problem-with-debugging-and-uploading-firmware

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHMSP430FR6047

您好!
我尝试将原始固件重新上载到 EVM430-FR6047、但当我连接到 GUI 时、会出现以下消息:HID 桥接已连接-正在等待器件。 因此、固件可能无法正确上传? 以下是跳线连接:

我尝试使用连接片上 MSP430FR6047的 UniFlash 上传固件、并加载以下文件夹中的映像:
C:\ti\MSP\UltrasonicWaterFR604x_02_20_00_04\image
它似乎在工作:


我出了什么问题? 如何正确上传固件?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    以下是解决此主题的类似问题的已解决 E2E 主题: 单击此处

    此外、

    如果您通过 Micro-USB 供电、请确保将 POW_SEL 开关置于中间位置、如 《EVM430-FR6047硬件指南》的第2.4节所述:

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christopher、感谢您的回复!

    在建议的主题中、它说出现了更新错误、但在我看来没有。 我在 CCS 中构建和调试了程序、一切看起来都很好、如下图所示:


    在 UniFlash 中、当我尝试验证映像 C:\ti\MSP\UltrasonicWaterFR604x_02_20_00_04\image 时、会出现以下错误:

    [错误] MSP430:文件加载器:验证失败:地址0x04EB0处的值不匹配请验证目标存储器和存储器映射。

    正如您在以下视频中看到的:

    https://www.youtube.com/watch?v=OUsUPQOyWuA&feature=youtu.be

    我还尝试上传在 CCS 路径中构建的 txt 归档文件:workspace_v9\MSP430FR6047EVM_USS_Water Demo\LPM、但出现了相同的错误。 我已验证 POW_SEL 开关是否处于中间位置。 一切似乎都很好、但我仍然无法使用 USS 软件(消息 HID Bridge 已连接-等待设备仍在运行)。 我也无法打开电路板的显示屏、因此固件可能未正确上传。

    你有其他建议吗?

    此致、Lucas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卢卡斯

    感谢您的详细介绍。 我正在研究复制您的问题。 请在本周结束前给我一个答案。

    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢 Christopher。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lucas、

    我能够重复您的问题。 请允许我在几天内咨询产品专家、他们将更好地帮助我回答您的问题。

    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    这是一个问题、将在将来的版本中解决。

    目前、最佳选项是在 Code Composer 中的以下文件路径下打开 PROJECTSPEC 文件:

    UltrasonicWaterFR604x_02_20_00_04\examples\USS_Water Demo\ccs\MSP430FR6047EVM_USS_Water_Demo.projectspec

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Christopher Vendette"]

    目前、最佳选项是在 Code Composer 中的以下文件路径下打开 PROJECTSPEC 文件:

    UltrasonicWaterFR604x_02_20_00_04\examples\USS_Water Demo\ccs\MSP430FR6047EVM_USS_Water_Demo.projectspec

    [/报价]

    克里斯托弗、这正是我所做的、正如您在我之前发布的图片中看到的那样。 我已经尝试调试代码、但找不到任何错误、但仍然无法在 GUI 中连接电路板。

    [报价用户="Christopher Vendette"]这是一个问题,将在将来的发行版中解决。

    是否有解决此问题的估计时间? 这是我需要快速解决的问题。 如果您可以向我发送一个闪存映像、而该闪存映像可供我在电路板上上传、那么现在就足够了、因为路径 UltrasonicWaterFR604x_02_20_00_04\image 下的闪存映像 不起作用。

    谢谢、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    您是否有原因无法通过 CCS 在电路板上加载代码并需要使用 Uniflash? 如果您需要帮助、请告诉我。

    无论如何、Attached 是一个专为您构建的版本、可供您使用:

    e2e.ti.com/.../MSP430FR6047EVM_5F00_USS_5F00_Water_5F00_Demo.out

    e2e.ti.com/.../MSP430FR6047EVM_5F00_USS_5F00_Water_5F00_Demo.txt

    谢谢、

    Chris