请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F6736A 你(们)好
我正在开发定制的功率计板...其中一项测试涉及打开/关闭240V 至12V 卤素灯。 (灯使用简单的变压器来降低电压)。
我正在 SD0P0/SD0N0处采样线路电压(适当降低)。
我注意到、只要灯打开/关闭、它就会发出很多噪声、这些噪声会表现为在大约1MHz 频率下出现的尖峰(大约5nS)、持续约50uS。
噪声不会影响我从 SD24B 获得的读数(我仍然获得正确的电压)。
我在引脚9放置了一个示波器探头、观察到尖峰已渗透到 AVcc 线路中、但它们似乎不会导致任何问题。
接下来、我在 RST 引脚上放置了一个示波器、并注意到尖峰也可以在 there...BUT...in 上看到、我注意到尖峰之间的电压现在已向下趋势到大约2V (在引脚9上未观察到这种趋势)...该低电压现在导致 MCU 复位。
我的问题是:
SD24上出现的噪声与 RST 引脚上电压的下降之间有何关系?
2.为什么 MCU 内部电压(如 RST 引脚上的电压所示)比 AVcc 低得多?
如果需要、可以上传示波器捕获。
提前感谢