主题中讨论的其他器件: MSP-FET
我继承了一种情况、即有人在14英尺电缆的末端安装了 MSP430G2553。 通过使用 Spy-Bi-Wire、用户可以使用 MSP-FET 工具将新固件编程到微控制器中。 我告诉相关人员、TI 提到的电缆长度不超过8英寸。 使用称为 MSPFlasher 的批处理文件对这些文件进行编程。 使用短电缆时工作正常。 我添加了"-j slow" 参数、但它没有帮助。 这是一个损失原因吗? 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我继承了一种情况、即有人在14英尺电缆的末端安装了 MSP430G2553。 通过使用 Spy-Bi-Wire、用户可以使用 MSP-FET 工具将新固件编程到微控制器中。 我告诉相关人员、TI 提到的电缆长度不超过8英寸。 使用称为 MSPFlasher 的批处理文件对这些文件进行编程。 使用短电缆时工作正常。 我添加了"-j slow" 参数、但它没有帮助。 这是一个损失原因吗? 谢谢你。
[引用 USER="Yiding Luo ]由于 SBW 是一种高频串行协议、因此连接必须短且不能赶上串扰。 虽然4线制 JTAG 可以轻松跨越数米的线缆(我们在一个项目中有一根5米的扁平电缆、没有问题)、但 SBW 对电缆长度更敏感。[/引述]
AFAIK 是 MSP-FET 接口线路上的最大频率(TI DLL):
| 4线制 JTAG | 2线制 Spy-Bi-Wire | |
| 慢速 | 1 MHz | 200kHz |
| 中 | 4MHz | 400 kHz |
| 快速 | 8MHz | 600 kHz |
不知道200kHz 与高频有何关系、而1MHz 与高频无关。 我看不出 SBW 为何在如此低的速率上会出现任何问题、在目标器件复位引脚上没有电容、在更长的(适当的隔离式)电缆上没有电容。
编辑:不知道此 SBW 200kHz 与什么相关、因为2xx 闪存器件的最小 Fftg 为257kHz。