主题中讨论的其他器件: MSP430F2274
您好!
我正在评估 MSP430F2274-EP、以便在我正在进行的设计中使用。 在阅读此器件的勘误表时、我找到了勘误表编号 XOSC5。 它指出:“在低频模式下(XTS = 0) LFXT1振荡器的振荡器故障错误检测可能无法可靠工作,导致 CPU 无法检测到故障晶体,即 OFIFG 将不会被置位。”
这一发言可以通过多种方式解释,因此我希望对这一问题作出一些澄清。
我最关心的问题是、使用此器件将存在无法检测到的故障、其中低频外部振荡器将发生故障并导致微控制器停止工作。 即使 LFXT 发生故障、我也需要能够唤醒微控制器并执行功能。 如果微控制器配置正确、可以保证这一点吗?
其他问题:
此故障的性质在制造零件时是否存在? 还是可以随着时间的推移而发展? 在制造电路板并将其筛选出来时、我是否可以确定哪些微控制器存在此故障?
如果 MCLK 和 SMCLK 从未由 LFXT 供源、是否保证微控制器能够从低功耗模式唤醒并正常运行? (Timer_A 和可能已使用 LFXT 的任何其他外设除外)
如果 MCLK 和 SMCLK 由 LFXT 供源、微控制器是否可能无法从低功耗模式唤醒并正常运行?
如果微控制器处于低功耗模式3、同时禁用 DCO、MCLK 和 SMCLK、则 ACLK 在 LFXT 上运行= 32、768Hz 并为 Timer_A 供电、那么如果 LFXT 发生故障、微控制器是否能够唤醒?
供参考、我将 LFXT 故障定义为不会振荡的晶体。
谢谢
编辑:第二次查看数据表后、我意识到 MSP430F2274没有 RTC、因此我将其更改为 Timer_A