请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP-EXP430FR4133 主题中讨论的其他器件:MSP430FR4133、 MSP430WARE
您好!
我想将两个 MSP430与 HC-05相连、这两个 MSP430可以相互发送和接收信号。 我已经将这两个蓝牙模块设置为彼此连接。 现在问题是、我不知道如何使用它发送和接收信号。
我已经尝试找到一些有关这方面的信息。 我似乎需要设置一个计时器。 但我不知道下一步该怎么办。
希望有人能帮我解决这个问题。 如果可能、请告诉我需要阅读和学习哪些部分信息。