This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F4152:将 RST 拉高、电阻为0 Ω

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/804859/msp430f4152-pull-rst-high-with-0-ohm

器件型号:MSP430F4152

MSP430团队、

我们的一个客户未通过 EFT 测试。  当 EFT 被施加到电源线时、看起来 MSP430正在复位。  如果它们将 RST 引脚连接到高电平、使用0欧姆而不是47千欧、则问题就会消失。  他们正在考虑对 MSP430进行预编程、以便避免使用 JTAG。

是否可以将 RST 连接到0欧姆的高电平?

谢谢、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    首先、客户是否在 RST 线路上有电容? (1nf - 2.2nf 典型值)

    这不应该是问题。

    请参阅 此其他 E2E 帖子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dennis:

    它们实际上在那里有一个0.1uF 的电容器。 我建议将测试降低至1nF、以便 RST 在某些频率的噪声期间跟踪更接近3.3V 的电压。 我还没有听说过结果。

    最好听到这里有0欧姆的电阻。

    谢谢、
    Darren
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    如果他们希望保持外部复位功能、那么添加一些较小的电容器可能有助于他们滤除该噪声、并尝试使用更强的上拉电阻器。  介于47k 和0欧姆之间。  这会影响时序、因此 SBW 等一些编程功能可能无法正常工作。

    我认为为了使其发挥最大的作用、它们需要在复位电路上具有良好的低阻抗环路、因此在这些电源引脚附近有一个漂亮整洁的布局。  您能否分享他们的原理图的此部分以供回顾?   

    另一个选项是将 RESET 引脚更改为 NMI 模式、从而禁用外部复位功能。  这可能是一个潜在的软件修复。  

    谢谢

    JD

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    他们尝试了非常低的电阻器值、例如2kOhm、但这些电阻器值没有帮助。 它必须为0欧姆。 他们现在在 RST 上使用较小的电容(1或2nF)进行了测试、但这没有什么帮助。

    Darren
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、

    在这样的情况下、它们的布局可能会出现问题。 您是否知道 MSP 接地的效果如何? 我的意思是、它们是否只有一条小迹线为接地引脚提供接地、或者它们是否使用富液接地层?
    他们是否有机会共享光绘文件供我们审阅?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dennis 和 JD、

    感谢您的所有帮助。 NMI 设置解决了问题。

    Darren