This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:如何优化功耗

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE, MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/804769/msp430fr2433-how-to-optimize-power-consumption

器件型号:MSP430FR2433
主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACE

您好、社区成员、

在 MSP430FR2433 LaunchPad 中、我在使用带 EnergyTrace 的 LPM3运行时测量电流。 结果为18.7uA、但它与数据表中规定的值有很大差异。 (1.13uA)


・J101
5V 跳线关闭
UART 跳线关闭

・J10、J11跳线断开

・μ A (不使用晶体振荡器)(32.768kHz)
我正在使用内置振荡器(REFO 或 VLO)。

如何将 LPM3的消耗电流减小到数据表的值?

最恰当的考虑。
Cruijff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cruijff、

    根据 MSP430FR2433数据表第24页、REF0电流大约为15uA、这将解释您看到的大部分误差。

    您如何处理 IO 引脚?  任何未使用的引脚都应配置为输出并驱动为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据您的描述、ACLK 与 REFOCLK 一起运行、正如 Dennis 提到的、REFOCLK 的使用时间为15-20uA。 FR2433不允许您将 ACLK 分配给 VLOCLK。 如果您没有晶体、则无法将 ACLK 分配给 XT1CLK。

    但是、如果您不使用 ACLK、请尝试 LPM4、它只是关闭了 LPM3 + ACLK。 [参考 UG (slau445i)图1-5 ]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cruijff、
    几天以来,我没有听到您的声音,因此我假设您能够解决您的问题。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。