This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430G2ET:使用 CCS 打印 ADC 值(TRF7970ABP+MSP-EXP430G2ET ->RF430FRL152H)

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/806244/ccs-msp-exp430g2et-print-adc-value-by-using-ccs-trf7970abp-msp-exp430g2et---rf430frl152h

器件型号:MSP-EXP430G2ET
主题中讨论的其他器件:MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

我想将 MSP-EXP430G2ET 和 TRF7970ABP 连接为读取器、并读取 RF430FRL152H-Patch 的 ADC0值。
由于 E2E 社区推荐了一种称为 UART 的方法、因此我想使用它。 我需要读取以下哪些代码?

我下载了任何内容、然后导入。
我像这样运行它、在对它进行调试时、没有输出。
这是正常的吗?
我需要打印值。 我应该怎么做?

要输出 RF430FRL152H 的 ADC0值、必须输入什么函数?!

我想在函数中打印 ADC0的结果(例如、 乘法、加法等)。
有可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是 UART 是一种通信协议、您可以使用它与发件人和接收人之间发送数据。 在本例中、您需要使用 Launchpad 上提供的反向通道 UART 电路将 MSP430G2553 Launchpad 连接到 PC。 有关 反向通道 UART 电路的更多信息、请参阅 Launchpad 的用户指南。

    根据用户指南、反向通道 UART 连接到 USCI_A0、因此您可以使用 TI Resource Explorer 中  利用 USCI_A0外设的任何 UART 示例。 最好从 msp430g2xx3_USCI_UART_standard_transceer.c 示例开始。 在此示例中、您可以选择所需的波特率、然后使用 PC 上的终端(如 TeraTerm 或 PuTTY)连接到 UART COM 端口并开始向 PC 发送字符。

    掌握了处理方法后、您可以查看其他 UART 示例、这些示例展示了如何启动 UART 传输;然后、您可以对其进行修改并将其移植到您的项目、以便通过 UART 将 ADC 数据发送到 PC。

    此致、

    Matt