This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:有关擦除代码 I 组0的问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/804440/msp430f5659-questions-regarding-erasing-code-i-bank-0

器件型号:MSP430F5659

你(们)好

我对 MSP430f5659和擦除组0中的代码闪存有两个问题。

对我来说、组0似乎分为两个区域、中间是 INTVEC (0xFF80-0xFFFF)。

1) 1)     是否可以在不破坏 INTVEC 区域的情况下使用“组擦除”?

2) 2)     如果我在组0中使用“段擦除”,那么我是否必须在 INTVEC 所在的段中采取特别的预防措施?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ragnar:

    请查看以下我的回答:

    1) 在组0上使用组擦除将擦除中断向量、因为它们位于组0中。 MSP430x5xx 和 MSP430x6xx 系列用户指南第72页的第1.11节显示了这一点

    2) 只要您超出指定的中断矢量范围、就应该能够使用段擦除而不会出现任何问题。 如 需更多信息、请查看《MSP430x5xx 和 MSP430x5xx 系列用户指南》第344页的7.2节。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris
    我希望答案是“没问题,无 TVEC 会生存下去”,但现在我知道,可以采取必要的预防措施。

    -Ragnar