请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5994 大家好、
我有以下要求:
1) 1)我想使用具有4个通道的比较器
2) 3)个(C0-C2)通道需要一个基准电压、(C4)通道需要不同的基准电压。
是否可以为比较器提供两个可用于低功耗模式3或4的独立基准电压?
如果 无法实现、是否有人可以建议在低功耗模式下或在工作模式下以最低功耗实现此目的?
相关信息
勒格德·瓦斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我有以下要求:
1) 1)我想使用具有4个通道的比较器
2) 3)个(C0-C2)通道需要一个基准电压、(C4)通道需要不同的基准电压。
是否可以为比较器提供两个可用于低功耗模式3或4的独立基准电压?
如果 无法实现、是否有人可以建议在低功耗模式下或在工作模式下以最低功耗实现此目的?
相关信息
勒格德·瓦斯