This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2370:具有 TRF7970A 的定制板

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A, MSP430F2370, TRF7960A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/799612/msp430f2370-custom-board-with-trf7970a

器件型号:MSP430F2370
主题中讨论的其他器件:TRF7970ATRF7960A

您好!

我计划使用 MSP430F2370和 TRF7970A 定制 NFC 读取器板。 我有几个问题

 是否为 MSP430F2370提供了使用 TRF7970A 开发 NFC 读取器的示例代码? 如果是,我在哪里可以找到它?

2.我的定制板上还有一个 LIN 收发器(TJA1020)、并将使用相同的 MSP430F2370来开发 Lin 从应用。  MSP430F2370是否支持连接 到 TRF7970A 和 Lin 收发器(TJA1020)? 对于 TRF7970A、需要一个 SPI 端口并且对于 LIN 收发器、需要 UART。

 3. MSP430F2370是否有 LIN 协议的示例代码? 如果是,我在哪里可以找到它?

 4. MSP430F2370是否有足够的内存来处理 NFC 读取器和 LIN 协议应用? 如果不是,您推荐哪款微控制器?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我们确实有一份 TRF7960A 应用手册、而不是 TRF7970、但我认为这是相似的。 www.ti.com/.../sloa167.pdf
    msp430f2370中 TRF7960A 的示例代码、位于此处 www.ti.com/.../getliterature.tsp
    是 MSP430F2370支持 UCA0用于 UART (支持 LIN)、UCB0用于 SPI
    3、现在似乎没有 LIN 协议的示例代码。 但您可以参阅用户指南第15.3.4章 www.ti.com/.../slau144j.pdf
    您可以向我发送有关此项目的更多详细信息、以查看我们是否需要为此开发示例代码。(我的电子邮件:garygao@ti.com)
    4.由于 LIN 协议应该容易实现并且不会占用太多内存,所以我认为器件是可以的。

    此致
    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、

    感谢你的帮助。

    我在 www.ti.com/.../TIDM-NFC-READER 上找到了一个带有 TRF7970A 的 MSP430F2370示例

    上述示例是否正确? 我可以将其作为定制板的参考吗?

    我认为应该有一个 LIN 主控和 LIN 受控的示例、这样有助于开发定制应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    干得不错。 你明白了。
    对于示例代码、我建议团队开发代码示例。 谢谢

    此致
    Gary