This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5438A:MSP430F5438A USB FET 调试器未找到错误

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/839859/ccs-msp430f5438a-msp430f5438a-usb-fet-debugger-not-found-error

器件型号:MSP430F5438A

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我刚买了 MSP430F5438A、当我把它连接到我的笔记本电脑并尝试在 CCS 中调试一些代码时、它给我错误:找不到 USB FET 调试器。 有人可以帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 E2E 上经常出现的一个非常常见的主题、根本原因可能与硬件或软件相关。 如果您在 Google 上搜索"e2e USB FET 调试器未找到错误"、您将找到许多建议和调试步骤来解决错误。 我可以马上想到的一些事项是确保 USB 电缆工作正常、尝试其他 USB 端口、尝试另一台 PC 或笔记本电脑、 或确认在"Device Manager"(设备管理器)中正确识别设备(否则、您可能需要完全卸载并重新安装 CCS、从而更新设备驱动程序和调试工具)。

    如果您无法在网络上或从上面的建议中找到修复程序、请提供您已执行的调试步骤列表、我们可以从此处开始。

    希望这能帮助您指明正确的方向。

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    我已经尝试过所有解决方案、但似乎都不起作用。 设备管理器无法识别我的开发板、重新安装 CCS 也没有帮助。 当我尝试创建新项目并需要选择连接时、我尝试识别连接、但它也会显示 Error USB FET 调试器未找到。 是否有某种方法可以手动安装驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以直接从 MSP 调试堆栈 登录页面安装驱动程序、但完全删除并重新安装 CCS 将确保您已经拥有最新的器件和调试驱动程序。 您使用的是什么硬件(板和编程器)?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用此开发板 :https://www.hotmcu.com/msp430f5438a-development-board-p-244.html

    我实际上没有物理 FET 调试器、我认为像这样的板具有板载编程器、因此我不需要 FET 调试器。 我弄错了吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我可以看到您正在使用的板、这更有意义。 该板上没有 FET 调试器电路。 如果您看一下原理图、只有一个 JTAG 电路连接到 MSP430 MCU、允许 通过 14引脚 JTAG 连接连接到 MSP-FET。

    如果您想使用包含板载编程电路 的电路板、可以查看我们广泛的 LaunchPad 开发套件。 如果您对 MSP430F5438A 感兴趣、可 购买实验板、它还具有板载编程电路。

    此致、

    Matt