This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5659:TAS5548的 DRC 滤波器设置

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/841454/ccs-msp430f5659-drc-filter-setting-of-tas5548

器件型号:MSP430F5659
主题中讨论的其他器件:TAS5548

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的所有人:

我正在进行一个基于 TAS5548EVM 的项目、我已将其所有参数设置为正常工作、但当我设置 DRC 滤波器时、其声音可能会受到影响

 

 

 

 

 

Vikash Chandra Raman

Comcon Industries

新德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vikash、

    您能否阐明并详细说明 DRC 滤波器与您的预期相比对声音的影响。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    感谢您的回复和 coperations。

    我的问题是、如果我们以某个值增加增益、它将用于削波。 我的意思是输入模拟信号为+10dbu、然后在输出时、如果我们将信号增加到20dBu、则声音会受到影响、这就是我们需要设置 DRC 滤波器的原因。

    因此、我请求您帮助我在 TAS5548中设置 DRC 滤波器。

    等待积极的响应

    Vikash Chandra Raman

    COMCON 工业

    新德里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vikash、

    您能否为您看到此削波和未看到此削波的条件捕获输入和输出信号的波形? 除了 DRC 之外、还有任何对工艺流程的修改、我能否查看您的工艺流程是如何在 PurePath 中配置的。

    此致、

    Luis