主题中讨论的其他器件: MSP-FET
我正在尝试通过 MSP-FET 闪存仿真工具将固件加载到 MSP430F5529的定制板。 我的电路设计基于 SLAU278AE 图 2-1以及文档末尾的示例设计。 电路板电源来自外部 USB 连接、该连接将5V 分配给 MSP430F5529中的内部3.3V LDO。 我已经测试了配电情况、它工作正常。
当我尝试加载代码时、首先编译代码、然后我获得一个状态栏、告诉我调试器正在被配置、最后我在窗口栏上看到错误"Error connecting to the target:Unknown device"和"TI MSP430 USB1/MSP430"。
再次回顾该设计、我发现将 JTAG 接头的引脚4连接到5V 而不是3.3V 时出错。 我撕裂了布线、连接了一个修复并进行了测试。 我还没有发现任何其他东西。
原理图和布局(未显示 GND 和 PWR 平面): https://imgur.com/a/NWxBnNw
操作系统:Windows 10
CCS:9.1.0