This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:MSP-FET 无法检测器件

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A, UNIFLASH, MSP-FET, SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/842135/msp-fet-msp-fet-cannot-detect-device

器件型号:MSP-FET
主题中讨论的其他器件:MSP430F5438AUNIFLASHSEGGER

您好!

我不熟悉 MSP430系列。  我刚刚获得了一个 MSP-FET 编程器/仿真器、用于使用 MSP430F5438A 的现有产品进行开发。  当我尝试连接到器件时、MSP-FET 报告它"找不到器件(或者器件不受支持)"。  我在 CCS 和 IAR 中创建了测试项目、确保将微控制器设置为 MSP430F5438A。  然后、我选择了调试工具作为 MSP-FET。  IAR 和 CCS 报告的问题相同。  当我尝试从命令行工具 MSP Flasher 进行编程时、在创建附加日志时失败。  Uniflash 工具也会失败。

当我在检测模式下运行 MSP Flasher 时、它会找到调试器并与其一起打开调试会话。  此外、MSP-FET 上的绿色指示灯亮起、访问时、红色指示灯闪烁、指示灯闪烁。  我在 COM7上有"MSP 应用 UAT1"、在 COM8上有"MSP 调试接口"。

我尝试编程的控件肯定会加电。  原始软件仍在运行、并响应用户交互。

我习惯将 Segger J-Link-Plus 与 ARM 处理器结合使用、因此这种情况让我有点失望。  有人可以提供任何建议吗?

谢谢、

Jon

从 MSPFlasher 记录:

2019年9月24日15:23:06:   *--- /|-------------------------------------------------------- *
2019年9月24日15:23:06:   *    /||                                                                  *
2019年9月24日15:23:06:   *   //    MSP Flasher v1.3.2                                            *
2019年9月24日15:23:06:   *     |/                                                                   *
2019年9月24日15:23:06:   *--- |/---------------------------------------------------------- *
2019年9月24日15:23:06:   *
2019年9月24日15:23:06:   *评估触发器...
2019年9月24日15:23:06:   *-i 触发器的参数无效。 默认使用(USB)。
2019年9月24日15:23:06:   *检查可用的 FET 调试器:
2019年9月24日15:23:06:   *找到 USB FET @ COM8 <-已选择
2019年9月24日15:23:06:   *正在初始化接口@ COM8...完成
2019年9月24日15:23:06:   *检查固件兼容性:
2019年9月24日15:23:06:   * FET 固件是最新的。
2019年9月24日15:23:06:   *阅读固件版本...完成
TUE 9月24 15:23:06 2019:   *将 VCC 设置为3000mV...完成
2019年9月24日15:23:11:   *正在访问器件...
2019年9月24日15:23:16:   #出口:16
2019年9月24日15:23:16:   #错误:未知器件
2019年9月24日15:23:16:   *断电...完成
2019年9月24日15:23:16:   *从器件断开连接...完成
2019年9月24日15:23:16:   *
2019年9月24日15:23:16:   *----------------------------
2019年9月24日15:23:16:   *驱动     程序:已关闭(内部错误)
2019年9月24日15:23:16:   *----------------------------
2019年9月24日15:23:16:   *

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    您使用的是 Lanuchpad 还是您自己的电路板? 您能否提供电路板与 MSP-FET 之间的连接图?

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是我们自己的板。  连接方式为14引脚 MSP-FET JTAG 连接器。  我从一家外部公司继承了这个项目、但我知道连接器的工作原理是连接器对电路板进行编程的方式。  我只是不知道我做了什么错误、我无法对电路板进行编程。

    谢谢、

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从谷歌搜索中了解到、无法识别器件错误来自探头未正确连接到器件。  当我将一个接头直接焊接到电路板上的14引脚接头焊盘时、我能够对其进行编程。  当使用 Pogo 引脚穿过外部提供的工厂测试装置时、它未检测到器件。  因此、显然我提供的测试装置有问题。